Élimination, réutilisation et recyclage
Avant de retirer l’appareil de son environnement prévu, suivez les consignes de la section Mise hors service.
Suivez la procédure de retrait des appareils en vigueur dans votre organisation ou contactez votre administrateur réseau pour choisir une méthode d’élimination responsable.
Éliminez l’appareil conformément à la législation en vigueur. Voici une liste partielle d’organismes de réglementation :
- L’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis fournit des conseils sur la gestion durable des équipements électroniques.
- L’EPA propose un outil appelé EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) permettant d’évaluer les caractéristiques environnementales des équipements électroniques.
- Directive européenne relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) – la directive européenne relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
- Directive européenne relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).
Avis
ACCÈS NON AUTORISÉ OU INOPINÉ À DES DONNÉES CONFIDENTIELLES
Les appareils qui ne sont pas en service doivent être entreposés dans un endroit dont l’accès est contrôlé ou surveillé.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accès non autorisé ou inopiné aux données sensibles ou sécurisées des clients.
Élimination des appareils
Il est recommandé de détruire physiquement l’appareil entier. La destruction de l’appareil permet d’éviter le risque de divulgation de données contenues sur l’appareil et qui n’auraient pas été retirées.
avertissement
RISQUE DE BLESSURE
| ● | Ne détruisez jamais des appareils sans avoir reçu la formation de sécurité correspondante. |
| ● | Vous ne devez jamais brûler un appareil, le mettre dans un four à micro-ondes ni verser d’acide dessus |
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.
Réutilisation des appareils
Si l’appareil peut être réutilisé, entreposez-le dans un endroit dont l’accès est contrôlé ou surveillé.
Recyclage des appareils
Rendez-vous sur www.se.com et recherchez le profil environnemental de produit correspondant à votre type d’appareil pour des instructions sur la gestion des déchets électroniques.