Écrasement des registres de module de communication
- Ouvrez ION Setup.
- Faites Ctrl + clic sur le compteur pour le sélectionner. Cela fait passer ION Setup en mode avancé.
- Double-cliquez sur le dossier Comm Modules folder > Ethernet > Setup Registers.
- Sélectionnez les registres de configuration de l’infrastructure réseau et cliquez sur Edit, puis entrez les valeurs de votre choix. Certains registres comprennent :
- Adresse IPv4 stockée
- Masque sous-réseau IPv4 stocké
- Passerelle IPv4 stockée
Remarque : Les valeurs IP peuvent être remplacées par du texte.
- DNS primaire
- DNS secondaire
- Tous les serveurs
- Tous les numéros de port
- Nom d’appareil Ethernet
- Adresse globale IPv6 stockée
- Nom de domaine
- Cliquez sur Send.