Restauration de la configuration de sécurité par défaut
Avis
perte de données
Notez et conservez en lieu sûr les identifiants d’utilisateur et mots de passe de l’appareil.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.
- Ouvrez ION Setup > et sélectionnez Setup Assistant pour le compteur >.
- Cliquez sur Security > Security Mode > Edit. La boîte de dialogue Open Security Configuration File s’affiche.
- Sélectionnez le fichier standard.scf et cliquez sur Open. Si le message relatif au mode sécurité héritée s’affiche, cliquez sur « No ».
- Cliquez sur Next pour passer à l’écran ‘Define individual users/passwords’.Cliquez sur Next pour passer à l’écran ‘Define individual users/passwords’.
- Cliquez sur Finish. La boîte de message de confirmation s’ouvre.