Vérification des paramètres de sécurité de l’appareil
Vous pouvez générer un rapport de configuration du compteur pour vérifier les paramètres de sécurité et les privilèges de l’utilisateur.
Conditions préalables :
- Connexion de l’appareil avec ION Setup
- Identifiants de connexion.
Pour vérifier les paramètres de sécurité de l’appareil :
- Dans ION Setup, sélectionnez l’appareil, puis ouvrez Setup Assistant.
- Cliquez sur Reports > Meter Configuration > Display. Le rapport de configuration de votre compteur s’ouvre.
- Faites défiler la page vers le bas jusqu’à la section Security pour valider les paramètres de sécurité du compteur. Par exemple :

- Cliquez sur Close ou sur Save As pour enregistrer le rapport dans un fichier .txt.
- (Facultatif) Configurez les paramètres de sécurité du compteur.