Surveillance des oscillations subsynchrones

Les oscillations subsynchrones se produisent en dessous de la fréquence fondamentale d’un réseau électrique. Ces oscillations varient généralement entre 0 et 50 Hz et peuvent indiquer des problèmes potentiels pouvant entraîner une résonance mécanique ou une instabilité des équipements.

Votre compteur peut aider à détecter les oscillations subsynchrones.

Présentation

Utilisez la surveillance des oscillations subsynchrones pour analyser en continu un signal d’entrée numérique (tel que la puissance ou le courant).

Votre compteur surveille les oscillations subsynchrones comme suit :

  1. Conversion des 10 dernières secondes de données du domaine temporel en données du domaine fréquentiel.

  2. Identification des dix composantes de fréquence ayant les amplitudes les plus élevées dans la plage 0-50 Hz.

    Remarque :  

    Le compteur ignore les pics inférieurs au plus élevé de ces deux seuils :

    1. Une amplitude inférieure à 0,1.

      OU

    2. Une amplitude inférieure à 0,1 % de l’amplitude moyenne de la fenêtre glissante.

  3. Calcul des amplitudes efficace pour jusqu’à 50 groupes de fréquences configurables.

  4. Répéter la transformation et les calculs environ toutes les secondes.

Pour plus d’informations sur le module d’oscillations subsynchrones, voir Aide ION Reference.