Affectation d’un lecteur désigné pour les notifications du journal des événements
Vous pouvez sélectionner un utilisateur comme lecteur désigné du journal des événements.
Lorsque la fonctionnalité Designated Reader est configurée, une entrée de journal des événements est considérée comme non lue jusqu’à ce qu’elle soit consultée ou sauvegardée sur un support externe par le lecteur désigné. Lorsque le journal des événements est presque plein, le lecteur désigné en est informé et peut alors prendre les mesures nécessaires pour réviser ou sauvegarder le journal avant que les nouvelles entrées ne commencent à remplacer les plus anciennes. Cette fonction permet d’éviter l’écrasement des entrées qui n'ont pas encore été vérifiées. Utilisez ION Setup pour sélectionner le lecteur désigné.
- Ouvrez ION Setup.
- Faites Ctrl + clic sur le compteur pour le sélectionner. Cela fait passer ION Setup en mode avancé.
- Ouvrez le dossier des modules EventLogCtl et double-cliquez sur EventLogCtl.
- Entrez les identifiants.
- Cliquez sur l’onglet Setup Registers.
- Sélectionnez Designated Reader et cliquez sur Edit.
- Réglez Designated Reader sur le nom de l’utilisateur chargé de vérifier le jeu de rôle (USER0 à USER50) puis cliquez sur OK.