Configurer les paramètres réseau Syslog via ION Setup

Pour configurer les paramètres réseau Syslog avec ION Setup :

  1. Lancez ION Setup.
  2. Ouvrez Setup Assistant pour votre appareil.
  3. Cliquez sur Communications > Advanced Ethernet > SysLog.
  4. Sélectionnez Enable Syslog (Activer Syslog) puis cliquez sur Edit.
  5. Sélectionnez Yes pour activer la fonctionnalité de serveur Syslog ou No pour la désactiver.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Sélectionnez Syslog Server (Serveur Syslog) puis cliquez sur Edit.
  8. Entrez l’adresse IPv4 ou une adresse IPv6 pour le serveur Syslog.

    Remarque : Vous devez entrer l’adresse IP pour le serveur Syslog, pas le nom de domaine complet du serveur.

  9. Cliquez sur OK.
  10. Vérifiez que le serveur Syslog reçoit bien les informations de journal de l’appareil.

    Remarque : Si le registre Enable Syslog est activé alors que le registre Syslog Server ne contient pas d’adresse IP, un événement est ajouté dans le journal des événements pour vous informer que Syslog est activé sans adresse IP de serveur.