Mesures de la qualité de l’énergie

Le compteur surveille les canaux de tension, et détecte et enregistre les événements de qualité de l’énergie.

Enregistrement des événements de perturbation

L’appareil mesure et enregistre :

  • Creux/sauts : Courbes ITIC/CBEMA et SEMI
  • Transitoires : 20 µs ou plus sur n’importe quel canal de tension

Enregistrement selon les normes de qualité de l’énergie

Le compteur enregistre les données relatives aux normes de qualité de l’énergie selon :

  • EN 50160, y compris papillotement
  • CEI 61000-4-30 classe A
  • IEEE 519

Fonctionnalités avancées de qualité de l’énergie

Le compteur prend en charge les fonctions de qualité de l’énergie avancée :

  • Détection du sens des perturbations : Le compteur peut capturer les perturbations de type creux/pointes et les transitoires, analyser les informations, et déterminer le sens de la perturbation par rapport au compteur. Déterminer la source d’une perturbation plus rapidement et plus précisément permet également d’empêcher la récurrence et d’éviter les arrêts de production.
  • COMTRADE : Le compteur peut enregistrer des données de capture d’onde en format commun pour l’échange de données transitoires (COMTRADE). Les données COMTRADE peuvent être téléchargées à l’aide d’une application client SFTP.
  • Apprentissage des seuils : Vous pouvez configurer votre compteur pour qu’il apprenne certaines valeurs liées aux perturbations. Par exemple, ce qui constitue un creux, une pointe, un transitoire ou un seuil élevé ou bas.