Mode test
Le mode test sert principalement à vérifier le fonctionnement du compteur.
En général, on effectue cette vérification alors que le compteur est en train de lire les données d’une source d’alimentation d’essai.
Les valeurs affichées dans les écrans du mode test représentent des registres différents de ceux des modes normal ou alternatif (bien que certaines des mesures de base soient les mêmes). Les valeurs affichées en mode test sont destinées à la vérification de la précision ; elles sont uniquement accumulées lorsque le compteur est en mode test.
Vous pouvez créer des écrans de mode test personnalisés et modifier les écrans de mode test existants.
Remarque : Il n’est pas possible de mettre un compteur à verrouillage matériel en mode test.
Plusieurs points méritent d’être notés en ce qui concerne le mode test :
- L’accumulation de toutes les données de facturation enregistrées en mode normal est suspendue lorsque le compteur est en mode test. Les données sont alors inscrites dans des registres de test spéciaux.
- Les valeurs accumulées dans ces registres de test sont affichées dans les écrans de mode test et dans ION Setup.
- Les registres de facturation du mode normal ne sont pas affectés par les opérations du mode test. L’accumulation normale reprend dès que vous sortez du mode test.
- Tous les registres de test sont également remis à zéro lorsque vous quittez le mode test.