Verrouillage du compteur pour la facturation
Vous pouvez verrouiller et déverrouiller le compteur à l’aide du commutateur prévu à cet effet sur la base du compteur.
danger
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ECLAIR D’ARC ELECTRIQUE
- Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez les normes NFPA 70E, CAN/CSA Z462 ou autres normes locales.
- Coupez toute alimentation de cet appareil et de l’équipement dans lequel il est installé avant de travailler sur ou dans l’équipement.
- Utilisez toujours un tensiomètre correctement calibré pour vous assurer de l’absence totale de tension.
Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.
- Ouvrez le couvercle du commutateur de verrouillage de facturation.
- Localisez le commutateur de verrouillage de facturation.
- Manœuvrez le commutateur pour activer ou désactiver le verrouillage de facturation.
- Refermez le couvercle du commutateur de verrouillage de facturation en veillant à ce qu’il soit bien en place.
- Si nécessaire, plombez le couvercle de verrouillage de facturation.