Horloge temps réel
Dérive d’horloge (dérèglement de l’heure) |
Compteur sous tension : 5 ppm maximum Compteur hors tension : 20 ppm maximum à 25 °C |
Temps de sauvegarde de la batterie | Minimum 7 ans dans les conditions de stockage spécifiées |