使用 ION Setup 配置 BACnet/IP
使用 ION Setup 配置 BACnet/IP。
前提条件:
- 固件版本 4.6.0 或更高版本。
- 通讯配置安全访问。
- 使用外部设备模式时的 BBMD 地址。如果您不知道 BBMD 地址,请联系您的本地网络管理员。
-
阅读、理解并执行安全风险和缓解策略以及系统深度防护假设中概述的相关网络安全缓解策略。
如果您的 BACnet 网络使用 BBMD,请确保您了解如何帮助降低网络中的风险。BBMD 允许广播消息遍历 IP 路由器。
注意
未经授权的访问或网络中断
● 加密所有外部连接上的数据。 ● 从物理上分隔控制系统网络与非控制系统网络。 ● 监控和管理通讯负载。 若不遵循这些说明,可能会导致对数据的未授权或意外访问,或者造成网络中断。
配置 BACnet/IP 分两步:
-
打开 BACnet/IP。
-
进入您的 BACnet/IP 设置。
要打开 BACnet/IP:
- 打开 ION Setup。
- 打开测量仪的 Setup Assistant。
- 选择 Communications > Advanced Ethernet > Protocols。
-
选择 BACnet/IP,然后选择 Edit。
出现提示时,请输入设备凭据。
随即显示 BACnet/IP Protocol Settings 屏幕。
- 选择 Enabled。
- 选择 OK 以打开 BACnet/IP。
要进入 BACnet/IP 设置:
- 打开测量仪的 Setup Assistant。
- 选择 Communications > 3rd Party Protocols > BACnet。
- 进入您的 BACnet/IP 设置。