使用 ION Setup 配置 MQTT

在 ION Setup 中使用高级模式执行以下操作:

  • 选择要发布的数据。

    注: 数据来源于将其他模块的数字 ION 输出寄存器与 MQTT 导出模块的输入寄存器进行链接。您无法链接其他类型的 ION 寄存器。欲了解有关,请参阅 ION 参考帮助

  • 输入测量仪与代理之间的连接详情。

  • 检查 MQTT 连接状态。

前提条件:

  • 了解 ION 架构。

  • MQTT 代理的 IPv4、IPv6 或完全限定域名。

  • 完整的测量仪配置访问权限。

  • 您已为该代理上传了证书颁发机构 (CA) 文件。有关更多信息,请参阅上传 MQTT 证书颁发机构文件

若要配置 MQTT:

  1. 打开 ION Setup
  2. 为测量仪开启高级模式。

    出现提示时,请输入设备凭据。

    提示: 要打开高级模式,在 Network Viewer 中按 Ctrl+Select 测量仪。

  3. 打开 MQTT Export Modules
  4. 若您尚未拥有 MQTT 模块:

    1. 右键点击 MQTT Export Modules

    2. 选择 Insert Module

      MQTT Export 1 已创建。

  5. 打开 MQTT Export 1
  6. 转至 Inputs,选择要链接的 Source,然后选择 Edit

    随即显示 ION Input Selection 屏幕。

  7.  链接源输入:
    1. 要一次链接一个输入:

      1. 转至 Inputs,然后选择要链接的 MQTT 模块的 Source

      2. 转至 Output Registers,然后:

        1. 选择具有数字寄存器的模块类型。

        2. 选择您要打开的模块。

        3. 选择要链接到的数字寄存器,然后选择 Source

      3. 选择 OK

        提示: 您必须选择一个寄存器才能点击 OK

      或者

    2. 要同时链接多个输入:

      1. 转至 Inputs,使用 Shift+SelectCtrl+Select 从 MQTT 模块中选择要链接的输入源范围。

      2. 转至 Output Registers,然后:

        1. 选择具有数字寄存器的模块类型。

        2. 选择您要打开的模块。

        3. 选择要链接到的 Source 范围的起始数字寄存器。

        提示: ION Setup 将自动链接起始寄存器之后尽可能多的可用连续寄存器。

      3. 选择 OK

        提示: 您必须选择一个寄存器才能点击 OK

    3. 重复此操作,直到创建所有所需的链接。

  8. 选择 Setup Registers
  9. 输入您的 MQTT 连接设置
  10. 选择 Send
  11. 确认您的 MQTT 连接