ION

ION 是测量仪的架构。

ION 架构的基本构建块是 ION 模块,每个模块专门执行一项特定的任务,并包含数据及如何管理这些数据的说明。ION 模块链接到一起以创建测量仪的功能和特征。链接到一起执行一项特定任务的 ION 模块称为框架,例如电能质量框架。然后将这些不同的功能框架进行分组,共同定义整个测量仪,其在总体上称为设备模板。

测量仪出厂时带有默认设备模板,可提供多种功能。您也可以配置测量仪模板以修改现有的测量仪功能或创建新的功能。

相关资源:

Secure ION

ION 会话

相关任务:

禁用和启用协议以及更改端口号

相关资源:

有关 ION 架构的更多信息和不同 ION 模块的详细说明,请参阅 www.se.com 上提供的 ION Reference