模拟输入

模拟输入应用

您可以使用模拟输入监控模拟信号,例如流量计,即监测有多少水流经管道。

对于模拟输入操作,测量仪接收模拟输入信号并提供处理后的缩放值。

测量仪的模拟 I/O 可选模块可以使用 4 - 20 mA 电流互感器等标准模拟互感器来测量低电压或电流。

模拟输入电压和电流模式

您可以将模拟输入模式设置为电压或电流传感。

在电流模式中,模拟输入在测量仪通电时具有较低的输入电阻,在测量仪断电时具有较高的输入电阻。在电压模式中,无论测量仪通电与否,模拟输入都具有较高的输入电阻。

注: 未通电时,测量仪模拟输入的行为与处于电压模式时一样(具有较高的输入电阻)。

连接到电流输出互感器时,此高电阻可能会产生高电压。标准(即 4 - 20 mA)电流互感器具有开路保护功能,能够处理高输入电阻,但是如果使用非标准互感器,则可能会产生高电压。测量仪的模拟输入具有限制此电压的电路,但是它的作用不足以应对极大功率的电流源。

注意

设备损坏

  • 连接或激活电流互感器前,请确保把模拟输入配置为正确的电压或电流模式。
  • 切勿超过设备的最高限值。

若不遵循这些说明,可能会造成设备损坏。

 

模拟输入行为

如果在输入端口上检测到开路,则模拟输入可能显示一个低于零的值。

模拟输入零刻度和满刻度值

在大多数情况下,馈入模拟输入的传感器的输出范围与您的测量仪的模拟输入端口的硬件限制相匹配。在这种情况下,模拟输入的零刻度和满刻度值与传感器表示的范围相同。例如:

模拟传感器 测量仪的模拟输入信号 模拟输入寄存器值

0 - 50 psi 表示为

4 - 20 mA 的信号

4 - 20 mA 模拟输入范围

输入值:12 mA

满刻度 = 50 (psi)

零刻度 = 0 (psi)

缩放值:25 (psi)

0 - 50 psi 表示为

0 - 20 mA 的信号

0 - 20 mA 模拟输入范围1

输入值:12 mA

满刻度 = 50 (psi)

零刻度 = 0 (psi)

缩放值:30 (psi)

1 模拟 I/O 选项模块必须配有 v1.2 或更高版本的固件。

如果传感器的输出范围与您的测量仪硬件限制不匹配,则必须通过分析系统计算满刻度和/或零刻度值。

欲了解有关更多信息,请参见 ION Reference 帮助中的模拟输入模块