使用 ION Setup 配置 LED 电能脉冲

您可以使用 ION Setup 配置测量仪电能脉冲应用的电能脉冲 LED。

  1. 启动 ION Setup
  2. 打开设备的 Setup Assistant
  3. 选择 LED pulsing
  4. 选择与您要配置的能量脉冲 LED 对应的选项卡。
  5. 为测量仪电能脉冲 LED 配置下列基本参数。
可通过 ION Setup 获得电能脉冲 LED 参数
参数 描述
Source 将此输入链接到要通过脉冲在 LED 上指示的值。
Enable 只能由非常熟悉 ION、设备模板和设备所连接电力系统的用户配置此设置。
Int Mode 指定 LED 的积分模式(正向、反向、绝对或净值)。
Kt 产生 LED 脉冲所需的源电能的数量。
Pulse Width

LED 脉冲转换之间的最小时间,单位为秒。

Pulser Mode 选择电能脉冲 LED 何时脉冲:
  • Always:电能脉冲 LED 始终根据其电能值而指示脉冲。
  • Test Only:仅当测量仪处于测试模式时,电能脉冲 LED 才会闪烁。
Pulse ovrld

脉冲正常表示电能脉冲 LED 应该正常运行。

脉冲暂停表示电能脉冲 LED 的脉冲速度不够快。如果设备采集脉冲功能支持,则可以修改 Kt 值以减少电能脉冲的数量或减小脉冲宽度。

注: 要执行专门的配置,请进入 ION Setup 的高级模式,然后修改、禁用或添加新的校准脉冲器模块。这些是高级过程,仅当您非常熟悉 ION 和您的测量仪所连接的电力系统时,才可以执行这些过程。

欲了解有关,请参见 ION Reference 帮助中的校准脉冲器模块