使用 ION Setup 配置可选模块数字输出
要使用 ION Setup 配置可选模块数字输出:
- 启动 ION Setup。
- 打开测量仪的 Setup Assistant。
- 选择 Expansion Modules > Option Modules。
-
选择与您要配置的数字输出对应的选项模块的模块选项卡。
提示: 选项卡对应于安装选项模块的插槽。欲了解有关,请参阅选项模块。
-
选择数字输出通道,然后选择 Edit。
系统将显示该数字输出的设置屏幕。
-
通过选择参数并选择 Edit 配置数字输出。
配置参数后,请选择 OK 将设置保存至测量仪。
参数 值/范围 描述 Source Digital/Boolean 将此输入链接到驱动数字输出状态的值。
如果未链接 Source,则数字输出状态由 Force ON 和 Force OFF 值驱动。
Force ON Pulse 将此输入链接到在 PulseWidth 期间强制数字输出开启的脉冲,无论 Source 输入的状态如何。 Force OFF* Pulse 将此输入链接到强制数字输出关闭的脉冲。 Normal* Pulse 脉冲此输入将把数字输出的驱动值从 Force ON 切换为 Source。 EventLog Mode Log Off/Log On 指定事件是否生成日志条目。 Polarity Inverting/non-inverting 指定发送至数字端口的信号是反转的还是非反转的。 PulseWidth 0-2,000,000 指定脉冲的持续时间,单位为秒。
将此参数设置为 0 即将数字输出设置为连续开启。
Port - 实际数字输出端口连接。仅显示可用的端口。 * 仅当将脉冲宽度设置为 0 时,这些参数才有效。
-
选择 Send。