更改默认密码
更改 0 的默认密码有助于减少未经授权的访问。使用默认帐户设置通常是导致恶意用户能够进行未经授权访问的根源。
前提条件:
- 在 ION Setup 安全性向导中打开安全配置文件。
要更改默认密码:
- 在 ION Setup 安全性向导中,单击 Next 以导航到 Define individual users/passwords。
- 高亮显示 USER1,然后单击 Password。
- 输入并确认新密码。
- 单击 OK。
- 接下来,可以:
- 继续配置测量仪安全性设置。
- 单击 Finish 以将安全性设置更改保存到测量仪。
提示: 将鼠标悬停在文本字段上可查看字符要求详细信息。使用不同字符的组合来帮助提高密码的强度。密码最长可以包含 16 个字符。
注意
无法访问
确保您设置的密码与设备前面板以及用于与设备通信的任何软件兼容。
若不遵循这些说明,可能会导致无法访问设备。
虽然 ION Setup 最多支持 16 个字符的密码,但某些 ION 软件客户端可能尚不支持超过 6 个字母数字字符的密码。