打开测量仪安全配置文件

测量仪安全设置存储在加密的安全配置文件 (SCF) 中。

使用 ION Setup 打开 SCF 文件。

前提条件:

  • 使用 ION Setup 建立测量仪连接。
  • 设备凭据。
  • 安全配置访问权限。

测量仪安全设置存储在加密的安全配置文件中

  1. ION Setup 中打开测量仪的 Setup Assistant
  2. 选择 Security > Security Mode > Edit
  3. 出现提示时,请输入测量仪密码,然后选择 OK
  4. 选择要编辑的 SCF 文件,然后选择 Open

    随即显示 Select security mode 屏幕。

  5. 选择 Password Complexity

    提示: 有关每个选项的强制规则的详细信息,请悬停在下拉列表上。

  6. 输入 Minimum Password Length

    注: 如果 Password Complexity 设置为 IEEE 1686-2013 或 NERC CIP-007-5,则 Minimum Password Length 最多可包含 16 个字符,并且必须包含 6 个或更多字符。

  7. 选择下一步

随即在 ION Setup 安全性向导中打开了测量仪安全配置设置。

接下来,配置测量仪安全性设置

相关主题:

存储安全配置文件