默认测量仪安全设置

查看以下默认测量仪安全设置,了解如何安全地调试测量仪:

区域 设置 缺省
通信协议 带 HTTP 重定向的 HTTPS 已启用
SSH 终端 已禁用

SFTP

已启用
SNMP 已禁用
Modbus TCP 已启用
ION 已启用
ION over TLS (Secure ION) 已启用
MQTT 已禁用
BACnet/IP 已禁用
时间和计时 广播时间同步 已启用
网页 网页 已启用
配置 使用显示屏配置 已启用
使用网页配置 已禁用
使用 Modbus 编程配置 已禁用

测量仪访问事件记录

请参阅编辑测量仪访问事件日志以了解更多信息。

有效登录事件优先级 0(无优先级)
无效登录事件优先级 128(中等优先级)
锁定事件优先级 255(高优先级)
安全模式 高级安全性模式 (advanced.scf)

如果在将测量仪固件升级到 v3.0.0 之前使用了高级安全性,则启用。有关详情,请参阅高级安全性模式

旧版安全性支持 (standard.scf)

如果在将测量仪固件升级到 v3.0.0 之前使用旧版安全性,则启用。

我们建议您使用高级安全模式。

请参阅:

有关如何在受保护的环境中配置和使用测量仪的建议,请参阅建议操作