高级安全性模式

高级安全模式允许您添加多达 50 个用户,具有强大的用户登录和权限管理功能。

注: 我们建议您使用高级安全模式。

本主题列出了高级模式安全功能,以及有关用户访问权限的详细信息和默认用户名和密码。

高级安全模式能力

下表列出了高级安全模式的安全能力:

安全能力 描述
用户凭据和密码的健壮性 使用一个帐户即可访问具有数字登录密码的测量仪。
使用具有字母数字密码的多个用户帐户,以进行登录和配置更改。
使用任何有效字符的组合,最大长度为 16 个字符。
定义最小密码长度要求。
使用业界标准的密码复杂性选项强制实施密码字符要求。
由 ION Setup 提供的密码强度反馈。
用户帐户锁定和超时 定义登录尝试失败后的用户帐户锁定条件,并定义事件超时时间。
用户特权 用户帐户具有读取访问、测试模式或者配置特权的各种权限。
网页 禁用或启用使用 Web 浏览器(Web 服务器)通过网页在线查看测量仪数据。
配置

使用以下功能禁用或启用配置测量仪的功能:

  • Modbus 通信编程或允许只读查看。
  • 显示屏
  • 测量仪网页(Web 服务器编程)。
禁用和启用时间同步。
使用显示屏或通信协议更改广播时间同步配置需要输入密码。
网络安全事件日志和报告

使用事件优先级设置网络安全事件日志和报警。

用户访问(仅限高级安全模式)

下表列出了高级安全模式用户访问的详细信息: 

访问类型 权限
Time Sync Access 设置测量仪时间和时间同步参数。
Read Access 查看参数,安全配置除外。
Peak Demand Reset Access 复位峰值需量值。
Comm Config Access 配置通信设置。
Test Mode Access 如果在您的测量仪类型上可用,请将测量仪切换到测试模式。
Full Meter Config Access 配置测量仪设置。
Security Config Access 配置安全设置。

用户帐户(仅限高级安全模式)

下表列出了高级安全模式用户帐户的详细信息:

用户名 默认密码 帐户说明
User1 0(零) 默认管理员。此帐户拥有完整的测量仪访问权限,包括配置。
User2 0(零) 默认查看者。此帐户具有仅查看权限。
User3、User4...... User50 - 这些用户帐户未激活;他们没有默认密码。

 

相关主题:

更改默认密码

旧版安全性支持

设置高级安全性故障排除