限制用户访问
将用户访问权限限制为执行其工作职能所需的最低访问权限级别。
由于角色更改、转移或终止而不再需要时,撤消用户特权。用户凭据不会过期。
注: 最大用户数为 50。可以随时添加或删除用户。
前提条件:
- 在 ION Setup 安全性向导中打开安全配置文件。
要定义用户访问:
- 在 ION Setup 安全性向导中,单击 Next 以导航到 Define individual users/passwords。
- 对于每个用户,选择用户,然后分配他们的权限:

- 接下来,可以:
- 继续配置测量仪安全性设置。
- 单击 Finish 以将安全性设置保存到测量仪。
注意
数据丢失
请把设备的用户和密码信息记录在一个安全的位置。
若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。
参阅访问 信息以了解设备访问等级特权。