COMTRADE 实施
COMTRADE 配置为默认波形记录框架的一部分。
创建 COMTRADE 记录用于骤降/骤升事件。配置测量仪的额定电压以启用波形记录。COMTRADE 记录作为只读文件存储在测量仪的内部 SFTP 站点上。主设备复位、固件升级或波形记录仪更改将删除记录。
注: 使用 COMTRADE 时必须启用骤降/骤升报警。有关如何设置骤降/骤升报警的详细信息,请参阅使用 ION Setup 配置骤降/骤升报警。
缺省情况下:
- 测量仪已配置好,将创建默认波形记录器的 COMTRADE 记录。
提示: 如果您创建了波形记录器,则默认情况下记录器不会创建 COMTRADE 文件。如果您希望新记录器创建 COMTRADE 文件,请配置新的 COMTRADE 模块。使用 ION Setup 高级模式最多可以配置三个 COMTRADE 模块。有关如何切换到 ION Setup 高级模式的更多信息,请参阅测量仪配置。
- 当超过 COMTRADE 深度时,最新记录将覆盖最早的 COMTRADE 记录。
注: 只能使用以太网连接下载 COMTRADE 文件。不能使用串行通信、调制解调器或以太网网关下载这些文件。
欲了解有关,请参阅