启用和配置 HSTC 报警

使用 ION Setup 或显示屏启用 HSTC 报警。

使用 ION Setup 配置 HSTC 报警。

更改测量仪的 HSTC 报警配置会删除所有现有的数据集和 HSTC 波形日志。

注意

数据丢失

配置 HSTC 报警前确保记录好所有重要的数据。

若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。

使用 ION Setup 启用和配置 HSTC 报警

要使用 ION Setup 启用和配置 HSTC 报警:

  1. 打开 ION Setup 并选择测量仪的 Setup Assistant
  2. 单击 Alarming > Transient
  3. 选择 High Speed Transient,然后单击 Edit
  4. High Speed Transient Setup 中,启用或配置设置寄存器:
  5. 设置寄存器 值/范围 说明
    Enabled/Disabled Enabled、Disabled 指定是否启用 HS 瞬变捕获。
    Voltage Reference Ve、Vn 确定参考电压。设置参考电压以匹配您的系统配置。
    Magnitude Threshold (VRMS) 120-7100 指定触发 HS 瞬变捕获必须超过的绝对电压阈值。
    注:该值以 RMS 电压的形式输入。
    Duration Threshold (μs) 0-250.0 指定必须超过幅度阈值才能触发 HS 瞬变捕获的时间长度。如果该寄存器设置为零,则任何超过幅度阈值的电压都将触发 HS 瞬变捕获。
    Alarm Priority None、Info Only、Low、Medium 和 High 选择您希望与 HS 瞬变报警关联的报警优先级。要停止显示报警而不影响测量仪的其他功能,请将报警优先级设置为“Info Only”。
    Custom Priority 0-255 选择自定义优先级以查看和配置与报警相关联的优先级。显示事件日志截止值以供参考。截止值以上的事件优先级存储在测量仪的事件日志中。

  6. 单击 Save。如果“Magnitude Threshold”设置低于配置的标称电压,则 ION Setup 执行配置检查并显示一条消息。

使用显示屏启用 HSTC 报警

要使用显示屏启用和禁用 HSTC 报警:

  1. 查看测量仪的标称电压设置。
  2. 将 HSTC 幅度阈值设置为高于标称电压的值。

有关说明,请参阅使用显示屏禁用和启用报警