验证正确的测量仪框架

HSTC 选项显示为 HSTC 功能集。

使用 ION Setup、测量仪网页或显示屏查看测量仪的功能集。

使用 ION Setup 查看功能集

  1. 打开 ION Setup 并选择测量仪的 Setup Assistant
  2. 单击 Template > Save to PC > FAC1 Feature Set

使用测量仪网页查看功能集

  1. 打开网络浏览器,然后输入测量仪的 IP 地址。弹出提示时输入您的登陆证书。
  2. 单击诊断 > 统计 > 测量仪 - 基本 > 功能集

使用显示屏查看功能集

选择交替显示模式 > 铭牌 > 功能集

有关显示模式的信息,请参阅显示模式