测量仪固件升级先决条件

备份所有测量仪数据,下载最新的 ION Setup,并在升级之前检查连接要求。

确保要升级的固件版本与测量仪兼容,且版本号大于现有固件版本号。

备份自定义测量仪网页

备份自定义的网页文件。

升级过程将覆盖所有现有的测量仪网页。

注意

丢失自定义网页

在升级测量仪固件之前,请备份自定义网页。

若不遵循这些说明,可能会导致自定义网页功能丢失。

 

要备份测量仪网页,请使用 SFTP 客户端应用程序将 web 文件夹复制到计算机上的本地文件夹。

备份自定义测量仪框架

如果测量仪使用了自定义的测量仪模板或框架,请备份测量仪模板。

升级过程将覆盖现有的测量仪框架。

注意

丢失自定义框架

在升级测量仪固件之前,请备份自定义框架。升级过程将覆盖现有的测量仪框架。

若不遵循这些说明,可能会导致自定义框架功能丢失。

 

备份累计电能值

升级之前,记录测量仪上的累计电能值。升级后重新输入这些值。参见使用 ION Setup 编辑累计电能值

下载最新的 ION Setup

要升级测量仪固件,需要最新版本的 ION Setup

  1. 启动 ION Setup
  2. 单击 Help > Check for Updates
  3. 打开网络浏览器并转至 https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/ 以下载最新版本的 ION Setup
  4. 如果没有最新发布的版本,请下载并运行安装文件以升级 ION Setup

连接要求

  • 使用直接以太网 TCP 连接可防止延迟以及与较慢的通信连接方法相关的升级失败风险。您无法通过串行或以太网网关执行某些固件更新。
  • 升级显示屏、网页和可选模块固件需要通过以太网的 SFTP 连接。
  • 使用与测量仪连接到同一以太网网络的计算机(物理上或通过远程桌面连接)。
  • 要升级可选模块固件,必须将可选模块连接到测量仪。