清洁说明
您的测量仪的额定污染等级为 2:通常,只会发生非导电性污染。然而,偶尔可能会出现由冷凝引起的暂时导电。
您应该定期检查和清洁测量仪。非导电性污染会阻碍空气流动和冷却,从而对测量仪产生负面影响。研磨性污染物会缩短测量仪的使用寿命。
注: 本测量仪的防护等级为 IP30(不提供防水保护。) 测量仪显示屏正面的防护等级为 IP54(阻止灰尘或水进入)或 IP65(完全防尘防水)。要查看测量仪显示屏的规格,请参阅显示。
前提条件:
- 在清洁设备之前,请关闭设备的所有电源。
危险
电击、爆炸或弧闪危险
- 请穿戴好人员保护设备 (PPE),并遵守电气操作安全规程。请参考 NFPA 70E、CSA Z462 或其他当地标准。
- 对设备进行操作或者在设备内操作之前,请关闭该装置和将该装置安装在其内的设备的所有电源。
- 务必使用额定电压值正确的电压感应设备,以确认所有电源均已关闭。
- 请勿根据测量仪数据确认电源已关闭。
- 切勿使电压互感器 (VT) 的次级端子短路。
- 切勿使电流互感器 (CT) 的次级端子开路。
- 牢固安装 CT 或低功率电流互感器 (LPCT) 次级导线,以确保它们不接触带电电路。
- 除非经检测确认,否则应假定通信和 I/O 接线为危险的带电设备。
- 接通设备电源前,重新装回所有装置、门和防护罩。
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。
要清洁测量仪和配件:
- 使用压缩空气(最高 30 PSI 或 ~200 kPa)清除测量仪或其任何附件内部和周围的非导电性污染物。
- 使用蘸水的布清洁测量仪表面。*
- 如果您不确定如何清除测量仪或其附件上的磨蚀性污染物,请联系支持人员或您的Schneider Electric代表。不正确地去除污染物和污染可能会使保修失效。
注: 请勿让液体通过通风槽、连接器或其他开口进入设备。
要清洁显示屏:
- 使用蘸水的布擦拭显示屏。*
* 如果有绝对必要,可以用 70% 的异丙醇代替水。使用异丙醇过于频繁地清洁设备可能会损坏标签和按钮上的印刷内容。如果您担心接触表面有感染风险,请戴上手套或使用洗手液。