Conectar con un dispositivo mediante Secure ION

Utilice el software ION para conectar con un dispositivo utilizando Secure ION.

Si utiliza ION Setup en modo de red o Power Monitoring Expert, configure el dispositivo para utilizar el puerto IP programable de Secure ION.

Requisitos previos:

La configuración de su infraestructura de TI debe permitir el flujo de tráfico en el puerto Secure ION.

Para conectar con un dispositivo utilizando Secure ION:

  1. En Device Properties, establezca el IP Port como puerto Secure ION:
  2. Haga clic en OK.

Nota: Si conecta con un dispositivo en ION Setup usando el modo de dispositivo ION único, ION Setup tratará de conectar automáticamente con el puerto Secure ION. Si el puerto definido no está disponible en la red, el dispositivo se conectará utilizando ION por TCP. Puede utilizar el software ION para establecer que los dispositivos anulen el proceso de conexión predeterminado. Consulte la sección Configuración de la conexión del protocolo ION y número de puerto para obtener más información.

Conceptos relacionados

Secure ION

Certificados de seguridad de Secure ION