Configuración de la conexión del protocolo ION y número de puerto
Al conectar con un dispositivo en ION Setup usando el modo de dispositivo ION único, ION Setup tratará de conectar automáticamente con el puerto Secure ION. Si la configuración de su infraestructura de TI no admite el flujo de tráfico en el puerto Secure ION, el dispositivo se conectará usando ION por TCP.
Puede anular la conexión predeterminada de ION en un dispositivo compatible con Secure ION adjuntando manualmente las opciones de conexión de la dirección IP a la dirección IPv4. Al hacerlo, se define explícitamente el proceso de conexión.
La siguiente tabla describe los valores de anulación que puede utilizar y el proceso de conexión resultante.
| Ejemplo de valor de anulación | Proceso de conexión |
|---|---|
| 10.168.68.245/7443 | Conecta explícitamente con el puerto 7443. Si el registro determina que ION por TLS = 7443, se trata de una conexión TLS. |
| 10.168.68.245/TLS | Utiliza explícitamente el registro para conectar al puerto de ION por TLS especificado. De forma predeterminada: 7443. |
| 10.168.68.245/TLS:7443 | Utiliza explícitamente una conexión TLS con el puerto especificado. En este ejemplo, 7443. |
Por ejemplo:
Conceptos relacionados
Tareas relacionadas