ION
ION es la arquitectura de la central de medida.
Las unidades estructurales básicas de la arquitectura ION son los módulos ION, cada uno de los cuales está diseñado específicamente para realizar una tarea concreta y contiene información e instrucciones para gestionar dichos datos. Los módulos ION se enlazan entre sí para crear las funciones y características de la central de medida. Los módulos ION que se enlazan entre sí para realizar una tarea especializada se denominan “programaciones”, como la programación Power Quality. A su vez, las diversas programaciones funcionales se agrupan al objeto de definir la estructura completa de la central de medida y se denominan colectivamente “plantilla de dispositivo”.
La central de medida se suministra con una plantilla de dispositivo predeterminada que proporciona multitud de capacidades. La plantilla de la central de medida también puede configurarse de modo que se modifiquen sus funciones existentes o se creen otras nuevas.
Conceptos relacionados
Tareas relacionadas
Habilitar y deshabilitar protocolos y modificar números de puerto
Recursos relacionados:
Para obtener más información sobre la arquitectura de ION y consultar una descripción detallada de los distintos módulos de ION, visite la ayuda de ION Reference.