Entradas analógicas
Aplicaciones de las entradas analógicas
Es posible utilizar una salida analógica para supervisar una señal analógica, por ejemplo, un caudalímetro, a fin de medir la cantidad de agua que pasa por una tubería.
Para el procesamiento de las entradas analógicas, la central de medida recibe una señal de entrada analógica y proporciona el valor escalado resultante.
Los módulos opcionales de E/S analógicas de la central de medida son capaces de medir baja tensión e intensidad a través de transductores analógicos estándar, como por ejemplo transductores de intensidad de 4-20 mA.
Modo de tensión e intensidad de las entradas analógicas
El modo de la entrada analógica se puede configurar para la detección de tensión o intensidad.
En el modo de intensidad, las entradas analógicas poseen una resistencia de entrada baja mientras la central de medida está encendida y una resistencia de entrada alta cuando esta está apagada. En el modo de tensión, las entradas analógicas poseen una resistencia de entrada alta independientemente de si la central de medida está encendida o no.
Nota: Cuando la central de medida está apagada, sus entradas analógicas se comportan como si se encontrasen en modo de tensión (resistencia de entrada alta).
Cuando estas se conectan a un transductor de salida de intensidad, esta resistencia alta puede generar alta tensión. Los transductores de intensidad estandarizados (es decir, de 4-20 mA) están equipados con sistemas de protección frente a circuitos abiertos y son capaces de gestionar resistencias de entrada altas; sin embargo, es posible que se genere alta tensión si se utilizan transductores no estandarizados. Aunque la salida digital de la central de medida posee circuitos que limitan esta tensión, estos podrían no resultar suficientes en caso de conectarse a una fuente de intensidad de alta potencia.
aviso
DAÑOS EN EL EQUIPO
- Asegúrese de que la entrada analógica está configurada para el modo de tensión o intensidad correcto antes de conectar o activar el transductor de intensidad.
- No sobrepase los límites máximos de los valores nominales del dispositivo.
El incumplimiento de estas instrucciones ocasionará desperfectos en el equipo.
Comportamiento de las entradas analógicas
Si se detecta un circuito abierto en el puerto de entrada, las entradas analógicas podrían mostrar un valor inferior a la escala cero.
Valores de escala cero y escala completa de las entradas analógicas
En la mayoría de casos, el rango de salida del sensor asociado con la salida analógica coincide con los límites de hardware del puerto de entrada analógica de la central de medida. En este caso, los valores de escala cero y escala completa de la entrada analógica son los mismos que el rango representado del sensor. Por ejemplo:
Sensor analógico | Señal analógica de la central de medida | Valores del registro de entradas analógicas |
---|---|---|
0-50 psi representados por una Señal de 4-20 mA |
Rango de entrada analógica de 4‑20 mA Valor de entrada: 12 mA |
Escala completa = 50 (psi) Escala cero = 0 (psi) Valor escalado: 25 (psi) |
0-50 psi representados por una Señal de 0-20 mA |
Rango de entrada analógica de 0‑20 mA1 Valor de entrada: 12 mA |
Escala completa = 50 (psi) Escala cero = 0 (psi) Valor escalado: 30 (psi) |
1 El módulo opcional de E/S analógicas debe tener instalada la versión de firmware v1.2 o superior.
En caso de que el rango de salida del sensor no coincida con los límites de hardware de la central de medida, deberá calcular los valores de escala completa, escala cero o ambas analizando el sistema.
Para obtener más información consulte Analog Input Module en la ayuda de ION Reference.