Salidas analógicas
Aplicaciones de las salidas analógicas
Es posible emplear una salida analógica para enviar una señal a una entrada analógica externa, por ejemplo, una válvula con control analógico, a fin de modificar su posición y variar el caudal de agua que pasa por ella.
Para el procesamiento de las salidas analógicas, la central de medida recibe un valor de señal de entrada y lo escala al valor apropiado, para enviarlo posteriormente a través del puerto físico de salida analógica.
Los módulos opcionales de E/S analógicas de la central de medida son capaces de enviar baja tensión e intensidad a través de transductores analógicos estándar, como por ejemplo transductores de intensidad de 4-20 mA.
Comportamiento de las salidas analógicas
Una vez configuradas, las salidas analógicas de la central de medida generan señales de tensión o intensidad. Si se produce una indisponibilidad de la fuente de la salida analógica de la central de medida (N/A), el nivel de la salida analógica debería pasa a cero (0 V/0 mA) en la mayoría de condiciones.
Al apagar la central de medida o configurarla para que envíe tensión, esta registra dicha condición como una impedancia alta.
La señal eléctrica que se envía a través de la salida analógica es de CC; asegúrese de observar la polaridad correcta al cablear dispositivos externos a los puertos de salida analógica.
Valores de escala cero y escala completa de las salidas analógicas
En la mayoría de casos, el rango de las salidas analógicas de la central de medida coincide con el rango de los sensores analógicos a los que se conectan sus salidas. En ese caso, los valores de escala cero y escala completa de la salida analógica de la central de medida son los valores máximos y mínimos de la fuente que acciona dicha salida analógica. Dichos valores se emplean para normalizar el valor de la fuente a un valor de 0 y 1 que se aplica al rango operativo del puerto de salidas analógicas para determinar la intensidad o tensión de la salida analógica. Por ejemplo:
Valor de la fuente | Valores de registro de salidas analógicas | Señal de salida analógica de la central de medida |
---|---|---|
Rango de 0‑120 kW 100 kW | Escala completa = 120 (kW) Escala cero = 0 (kW) Valor normalizado: 0,83 | Rango de 4-20 mA Salida: 17,33 mA |
Rango de 0‑120 kW 100 kW | Escala completa = 120 (kW) Escala cero = 0 (kW) Valor normalizado: 0,83 | Rango de 0-20 mA1 Salida: 16,67 mA |
1 El módulo opcional de E/S analógicas debe tener instalada la versión de firmware v1.2 o superior.
En caso de que el rango de la salida analógica de la central de medida no coincida con el rango del sensor analógico conectado, deberá calcular los valores de escala completa y escala cero analizando el sistema.
Para obtener más información consulte Analog Output Module en la ayuda de ION Reference.