Calcular el valor máximo de kWh/impulso (longitud de impulso)

Para calcular el valor de kWh/impulso (longitud de impulso), divida el valor máximo de kW previsto entre la frecuencia de impulsos requerida.

Asegúrese de que la frecuencia de impulsos requerida no supera la frecuencia de impulsos máxima de la salida digital.

Nota: Para convertir de kWh/impulso a impulso/kWh, deberá invertir el valor (es decir, tomar el valor recíproco). Por ejemplo, 1,8 kWh/impulso se convierte en 0,556 impulsos/kWh.

Ejemplo de cálculo de la longitud del impulso

Para una carga máxima de 1600 kW y una frecuencia de impulsos de dos impulsos por segundo, calcule el valor de kWh/impulso de la siguiente manera:

  1. Convierta una carga de 1600 kW a kWh/segundo:
    (1600 kW) * (1 h) = 1600 kWh
    (1600 kWh)/(3600 s) = (X kWh)/(1 s)
    X = 0,444 kWh/s
  2. Calcule los kWh requeridos por impulso:
    (0,444 kWh/s)/(2 impulsos por segundo) = 0,222 kWh/impulso
  3. Si se usa el modo salida KYZ, ajuste el KY emitiendo un impulso por cada dos transiciones, de ser necesario.
    (0,222 kWh/impulso)/(2) = 0,111 kWh/impulso

Para obtener más información consulte Calibration Pulser Module en la ayuda de ION Reference.