Modo de seguridad avanzada

El modo de seguridad avanzada le permite añadir hasta 50 usuarios y ofrece un inicio de sesión seguro y funciones de gestión de privilegios.

Nota: Le recomendamos que utilice el modo de seguridad avanzada.

En este tema se enumeran las capacidades del modo de seguridad avanzada y se proporciona información detallada sobre los permisos de acceso de usuario y el nombre de usuario y la contraseña predeterminados.

Capacidades del modo de seguridad avanzada

La siguiente tabla enumera las capacidades de seguridad del módulo de seguridad avanzada:

Capacidad de seguridad Descripción
Solidez de las credenciales y contraseñas de usuario Utilizar una única cuenta para acceder a la central de medida mediante una contraseña numérica para iniciar sesión.
Utilizar múltiples cuentas de usuario con contraseñas alfanuméricas para iniciar sesión y realizar cambios de configuración.
Utilice cualquier combinación caracteres válidos hasta un máximo de 16.
Defina un requisito de longitud de contraseña mínima.
Aplique los requisitos de caracteres de contraseña siguiendo las opciones de complejidad de contraseñas estándar del sector.
Indicaciones sobre la seguridad de las contraseñas mediante ION Setup.
Bloqueos y tiempos de espera en las cuentas de usuario. Definir criterios de bloqueo para las cuentas de usuario tras un número determinado de intentos de inicio de sesión fallidos y establecer el periodo del tiempo de espera de evento.
Privilegios de usuario Cuentas de usuario, permisos variables para acceso de lectura o privilegios de configuración.
Páginas web Deshabilitar o habilitar páginas web para visualizar datos de la central de medida en línea utilizando un navegador web (Web Server).
Configuración

Deshabilitar o habilitar la función para configurar la central de medida mediante:

  • Programar las comunicaciones Modbus o permitir la visualización de solo lectura.
  • La pantalla.
  • Páginas web de la central de medida (programación de Web Server).
Deshabilitar o habilitar la sincronización horaria.
Contraseña obligatoria para realizar cambios de configuración de la sincronización horaria de difusión utilizando la pantalla o protocolos de comunicaciones.
Registros e informes de eventos de ciberseguridad

Configurar registros y alarmas de eventos de ciberseguridad utilizando prioridades de evento.

Acceso de usuarios (solo en modo de seguridad avanzada)

La siguiente tabla enumera los datos de acceso de usuario en el modo de seguridad avanzada: 

Tipo de acceso Permiso
Time Sync Access Establecer la hora y los parámetros de sincronización horaria de la central de medida.
Read Access Visualizar parámetros, salvo los relativos a la configuración de seguridad.
Peak Demand Reset Access Restablecer los valores de demanda punta.
Comm Config Access Configurar los ajustes de comunicaciones.
Test Mode Access Cambiar a modo de prueba si está disponible en el tipo de central de medida que está utilizando.
Full Meter Config Access Configurar los ajustes de la central de medida.
Security Config Access Configurar ajustes de seguridad

Cuentas de usuario (solo en modo de seguridad avanzada)

La siguiente tabla enumera los datos de las cuentas de usuario en el modo de seguridad avanzada:

Nombre de usuario Contraseña predeterminada Descripción de la cuenta
User1 0 (cero) Administrador predeterminado. Esta cuenta dispone de pleno acceso a la central de medida, incluida su configuración.
User2 0 (cero) Usuario de solo lectura predeterminado. Esta cuenta dispone de acceso de solo lectura.
User3, User4, etc. User50 - Estas cuentas de usuario no están activadas y no poseen contraseñas predeterminadas.

 

Temas relacionados:

Cambiar la contraseña predeterminada

Soporte de seguridad preexistente

Resolución de problemas en el ajuste del modo de seguridad avanzada