Editar el registro de eventos de acceso de la central de medida
El registro de eventos supervisa eventos de la central de medida, como inicios de sesión de usuario y bloqueos de cuentas de usuario.
Puede editar las prioridades del registro de eventos de acceso predeterminadas de la central de medida para satisfacer sus requisitos de información.
Para supervisar los eventos de acceso de la central de medida, consulte la sección Supervisar el registro de eventos.
Requisitos previos:
- Abrir un archivo de configuración de seguridad en el Security Wizard de ION Setup.
Para configurar el registro de eventos de acceso de la central de medida:
- En el Security Wizard de ION Setup, haga clic en Next para ir hasta Select protocol lockout options.

- Haga clic en Events. Se abrirá el cuadro de diálogo Event Priorities.

- Establezca el valor correspondiente en función de sus requisitos de información en cada prioridad de evento de acceso de la central de medida. La siguiente tabla describe los rangos de los valores de prioridad:
- Haga clic en OK.
- A continuación:
- Continúe configurando los ajustes de seguridad de la central de medida, o;
- Haga clic en Finish para aplicar los cambios en la configuración de seguridad a la central de medida.
| Prioridad | Descripción | Margen de valores |
|---|---|---|
| None |
No registrado en el registro de eventos. |
0 |
| Info Only |
El valor de corte predeterminado del registro de eventos es 5. Los valores de evento iguales o inferiores al valor de corte no se registran en el registro de eventos ni en los registros de syslog. |
1-5 |
|
Registrado en el registro de eventos y los registros de syslog. |
6-63 |
|
| Low |
Genera una alarma baja. Registrado en el registro de eventos y los registros de syslog. |
64-127 |
| Medium |
Genera una alarma media. Registrado en el registro de eventos y los registros de syslog. |
128-191 |
| High |
Genera una alarma alta. Registrado en el registro de eventos y los registros de syslog. |
192-255 |
También puede modificar las propiedades de evento para eventos de seguridad mediante el modo avanzado de ION Setup.