Supervisar el registro de eventos

Supervise el registro de eventos para detectar actividades sospechosas y contribuir a identificar la causa de las intrusiones que pudieran provocar incidentes de ciberseguridad.

NOTA: El límite predeterminado del registro de eventos es de 5000 registros. Cuando se alcanza este límite, las nuevas entradas en el registro sobrescriben las más antiguas. Para obtener notificaciones cuando se está aproximando al límite de registros de Event Log, consulte la sección “Asignar un lector designado para la notificación del registro de eventos”. Para ampliar el almacenamiento de registros, descargue información en syslog o en una ubicación de almacenamiento o retención protegida. Consulte la sección Configuración de los ajustes de red de syslog mediante ION Setup.

Para obtener información sobre el registro de eventos de acceso de la central de medida, consulte la sección Editar el registro de eventos de acceso de la central de medida.

Requisitos previos:

  • Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
  • Credenciales de inicio de sesión.

Para supervisar el registro de eventos:

  1. En ION Setup, seleccione la central de medida y, a continuación, abra el Setup Assistant.
  2. Haga clic en Reports > Event Log > Display.
  3. Seleccione el rango y el tipo de registros que desea visualizar y, a continuación, haga clic en OK.
  4. Haga clic en Save As para guardar el registro en su equipo local o imprimir el registro de eventos.
  5. Haga clic en Close.