Entrées analogiques

Applications à entrées analogiques

Vous pouvez utiliser une entrée analogique pour surveiller un signal analogique, par exemple un débitmètre, et mesurer la quantité d’eau qui s’écoule par un tuyau.

Pour la fonction d’entrée analogique, le compteur reçoit un signal d’entrée analogique et fournit la valeur mise à l’échelle résultante.

Les modules E/S analogiques en option peuvent mesurer les valeurs de tension ou de courant faibles à l’aide de transducteurs analogiques, comme les transducteurs de courant 4–20 mA.

Mode tension et mode courant des entrées analogiques

Vous pouvez configurer les entrées analogiques en mode tension ou courant.

En mode courant, les entrées analogiques offrent une faible résistance d’entrée lorsque le compteur est sous tension, et une résistance d’entrée élevée lorsqu’il est hors tension. En mode tension, les entrées analogiques offrent une résistance d’entrée élevée que le compteur soit sous tension ou non.

Remarque : Lorsqu’il est hors tension, les entrées analogiques de votre compteur fonctionnent comme si elles étaient en mode tension (résistance d’entrée élevée).

Lorsque l’entrée est connectée à un transducteur à sortie de courant, cette résistance élevée peut créer une haute tension. Les transducteurs de courant standard (4–20 mA) sont équipés d’une protection contre les circuits ouverts et peuvent supporter des résistances d’entrée élevées. Avec des transducteurs non standard, en revanche, de hautes tensions peuvent être générées. Bien que l’entrée analogique de votre compteur soit munie d’un circuit limiteur de tension, cette protection risque de ne pas suffire pour une source de courant très puissante.

Avis

ENDOMMAGEMENT DE L’ÉQUIPEMENT

  • Assurez-vous que l’entrée analogique est configurée pour le mode tension ou le mode courant avant de connecter et d’activer le transducteur de courant.
  • Ne dépassez pas les valeurs nominales de l’appareil, qui constituent les limites maximum.

Le non-respect de ces instructions entraînera des dommages à l’équipement.

 

Comportement des entrées analogiques

Si un circuit ouvert est détecté sur le port d’entrée, les entrées analogiques peuvent afficher une valeur inférieure à l’échelle minimale.

Valeurs de pleine échelle et d’échelle minimale pour les entrées analogiques

La plage de sortie du capteur relié à la sortie analogique respecte généralement les limites matérielles du port d’entrée analogique du compteur. Dans ce cas, l’échelle minimale et la pleine échelle de la sortie analogique correspondent à la plage représentée du capteur. Exemple :

Capteur analogique Signal d’entrée analogique du compteur Valeurs de registre d’entrée analogique

0–50 psi, représentée par un

signal 4–20 mA

Plage d’entrée analogique
4–20 mA

Valeur d’entrée : 12 mA

Pleine échelle = 50 (psi)

Échelle minimale = 0 (psi)

Valeur mise à l’échelle : 25 (psi)

0–50 psi, représentée par un

signal 0–20 mA

Plage d’entrée analogique
0–20 mA1

Valeur d’entrée : 12 mA

Pleine échelle = 50 (psi)

Échelle minimale = 0 (psi)

Valeur mise à l’échelle : 30 (psi)

1 Le module E/S analogiques en option doit avoir la version de logiciel embarqué 1.2 ou supérieure.

Si la plage de sortie du capteur ne respecte pas les limites matérielles du compteur, vous devez analyser le système pour calculer les valeurs de pleine échelle et d’échelle minimale.

Pour plus d’informations voir Module Analog Input dans l’aide ION Reference.