Calculez votre valeur kWh/impulsion (poids de l’impulsion) maximum
Pour calculer la valeur kWh/impulsion (poids de l’impulsion), divisez la valeur en kW la plus élevée attendue par la fréquence d’impulsion exigée.
Veillez à ce que la fréquence d’impulsion exigée n’excède pas la fréquence d’impulsion maximum pour la sortie logique.
Remarque : Pour convertir une valeur kWh/impulsion en impulsions/kWh, vous devez inverser (prendre la réciproque de) la valeur. Par exemple, 1,8 kWh/impulsion devient 0,556 impulsion/kWh.
Exemple de calcul du poids d’impulsion
Pour une charge maximum de 1600 kW et une fréquence de deux impulsions par seconde, vous calculez la valeur kWh/impulsion comme suit :
- Convertissez la charge de 1600 kW en kWh/seconde :
- (1600 kW)*(1 h) = 1600 kWh
- (1600 kWh)/(3600 s) = (X kWh)/(1 s)
- X = 0,444 kWh/s
- Calculez les kWh par impulsion :
- (0,444 kWh/s)/(2 impulsions par seconde) = 0,222 kWh/impulsion
- Si vous utilisez le mode de sortie KYZ, ajustez en fonction du KY pour une impulsion toutes les deux transitions.
- (0,222 kWh/impulsion)/(2) = 0,111 kWh/impulsion
Pour plus d’informations voir Module Calibration Pulser dans l’aide ION Reference.