Configuration de la qualité d’énergie avancée
Disponible sur : Advanced et Standard
Utilisez ION Setup pour configurer les paramètres de surveillance et d’enregistrement des événements de qualité de l’énergie : CEI61000-4-30, EN50160, IEEE519 et RVC (variations rapides de tension).
Conditions préalables et remarques
L’alarme de creux/pointes doit être activée et configurée. Pour plus de détails sur la configuration des alarmes de creux/pointes, voir Configuration des alarmes de creux/pointe avec ION Setup.
Remarque : Vous devez activer CEI 61000-4-30 avant de configurer l’enregistrement EN 50160 ou IEEE 519.
Avis
PERTE DE DONNÉES
- Activez la fonction d’alarmes creux/pointes avant de configurer les fonctions liées aux perturbations de la qualité de l’énergie.
- Activez CEI 61000-4-30 avant toute autre fonction de surveillance et d’enregistrement de la qualité de l’énergie.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.
Pour configurer la qualité d’énergie avancée :
- Lancez ION Setup.
- Ouvrez Setup Assistant pour votre appareil.
- Cliquez sur Power Quality > Advanced PQ.
- Configurer les paramètres CEI 61000-4-30.
- (Facultatif) Configurer les paramètres EN 50160.
- (Facultatif) Configurer les paramètres IEEE 519.
- (Facultatif) Configurer les paramètres RVC.
Configuration CEI 61000-4-30
Pour configurer les paramètres CEI 61000-4-30 :
- Sélectionnez 4-30 Enable.
- Cliquez sur Edit pour configurer les paramètres d’enregistrement CEI 61000-4-30 du compteur.
- Configurez les paramètres requis :
Configuration CEI 61000-4-30 Paramètre Description Enabled Sélectionnez pour activer la surveillance CEI 61000-4-30. Remarque : Cette option doit préalablement être activée pour la surveillance des paramètres EN 50160 ou IEEE 519.
Threshold Spécifie le pourcentage de la tension nominale qui définit une perturbation. Par exemple, si vous réglez ce paramètre à 10 % d’une tension nominale de 120 V, il y aura perturbation si la tension descend à 12 V et moins. Hysteresis Spécifie le pourcentage au-delà du seuil qui définit la fin d’une perturbation. Par exemple, si vous réglez ce paramètre à 2 %, la perturbation sera considérée comme terminée si la tension remonte à (10 % + 2 %) du nominal, soit 14,4 V et plus. Log 4-30 3s measurements Sélectionnez ce paramètre pour activer l’enregistrement des données par intervalle de 3 secondes selon la norme CEI 61000-4-30. Log 4-30 10s measurements Sélectionnez pour activer l’enregistrement des données par intervalle de 10 secondes selon CEI 61000-4-30. - Cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications.
L’écran Advanced PQ affiche la nouvelle configuration.
Configuration EN 50160
Pour configurer les paramètres EN 50160 :
- Sélectionnez EN50160 Enable.
- Cliquez sur Edit pour configurer les paramètres d’enregistrement EN 50160 du compteur.
Remarque : Pour que le compteur puisse surveiller les paramètres EN 50160, vous devez préalablement activer CEI 61000-4-30.
- Configurez les paramètres requis :
Configuration EN 50160 Paramètre Description Enabled Sélectionnez ce paramètre pour activer la surveillance EN 50160. Nominal Voltage Spécifie la valeur de tension nominale utilisée pour EN 50160. Nominal Frequency Spécifie la fréquence nominale utilisée pour EN 50160. Log EN50160 measurements Sélectionnez ce paramètre pour consigner les paramètres EN 50160. Remarque : Vous devez activer la surveillance EN 50160 pour enregistrer les paramètres.
- Cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications.
L’écran Advanced PQ affiche la nouvelle configuration.
Si vous souhaitez effacer toutes les données EN 50160 enregistrées, cliquez sur Reset, puis cliquez sur Yes pour confirmer.
Configuration IEEE 519
Pour configurer les paramètres IEEE 519 :
- Sélectionnez 519 Enable.
- Cliquez sur Edit pour configurer les paramètres d’enregistrement IEEE 519 du compteur.
Remarque : Pour que le compteur puisse surveiller les paramètres IEEE 519, vous devez préalablement activer CEI 61000-4-30.
-
Dans la liste déroulante Harmonics Limits, sélectionnez l’édition IEEE 519 que l’appareil doit utiliser pour analyser les données harmoniques.
-
Cliquez sur Next.
- Configurez les paramètres de tension requis :
Configuration IEEE 519 Paramètre Description Nominal Voltage Affiche la valeur de tension nominale utilisée pour IEEE 519. Remarque : Si vous changez la valeur Nominal Voltage, vous devez revenir à l’écran de configuration pour mettre à jour la configuration IEEE 519.
<Bus voltage options> Sélectionnez la tension du bus au point de couplage commun.
Sélectionnez Disabled si vous ne souhaitez pas consigner les données IEEE 519.
- Après avoir spécifié la tension du bus, cliquez sur Next pour configurer les paramètres de courant IEEE 519.
Configuration IEEE 519 Paramètre Description Maximum short circuit current Entrez le courant de court-circuit maximum au point de couplage commun. Maximum demand load current Entrez la valeur moyenne de courant de charge maximum au point de couplage commun. Ratio Indique le rapport entre le courant de court-circuit maximum et la charge de valeur moyenne maximum. Cette indication permet de déterminer les limites de distorsion de tension et de courant. - Cliquez sur Next pour afficher l’écran indiquant les limites de distorsion de tension et de courant pour le résidu harmonique.
Les rangs d’harmonique 2 à 50 et le THD/TDD sont affichés, avec les limites correspondantes définies pour les paramètres Voltage Distortion % et Current Distortion %.
- Cliquez sur Finish pour enregistrer vos modifications.
L’écran Advanced PQ affiche la nouvelle configuration.
Configuration RVC
Pour configurer les paramètres RVC :
- Sélectionnez RVC Enable.
- Cliquez sur Edit pour configurer les paramètres RVC du compteur.
Remarque : Vous devez activer le module Sag/Swell pour que le compteur puisse surveiller et détecter les perturbations RVC.
- Configurez les paramètres requis :
Configuration RVC Paramètre Description Enabled Si l’option est désactivée, ION Setup a détecté que le module Sag/Swell était désactivé. Pour que le compteur puisse détecter les perturbations RVC, vous devez d’abord sélectionner et activer Sag/Swell.
Yes : la surveillance RVC est activée.
No : la surveillance RVC est désactivée.
Threshold Spécifie, en pourcentage, la limite de tension efficace qui doit être dépassée pour qu’un événement RVC ait lieu. Hysteresis Spécifie, en pourcentage, la différence d’amplitude entre les seuils de début et de fin pour un événement RVC. - Cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications.
L’écran Advanced PQ affiche la nouvelle configuration.