thd et TDD
Le compteur peut être configuré pour fournir deux types de taux de distorsion : thd, soit la distorsion harmonique totale calculée pour la valeur efficace totale du résidu, plutôt que pour le résidu fondamental ; et TDD, soit la distorsion moyenne totale, calculée pour les harmoniques du courant par rapport à la valeur moyenne maximale du réseau électrique.
thd = HC / eff * 100 %
TDD = HC / valeur moyennemax * 100 %
Pour plus d’informations voir Module Harmonics Measurement dans l’aide ION Reference.