Modbus 映射
测量仪的默认 Modbus 寄存器信息(映射)为 在 www.se.com 上提供。
Modbus 寄存器信息包括:
- 寄存器和映射的值
- 格式和范围
- 适用的其他信息
注: 您的测量仪指定了与以前使用 ION 架构的设备不同的 Modbus 寄存器。如果您要在测量仪上配置 Modbus 客户端信息,请确认您使用的是正确的 Modbus 寄存器寻址方式。 欲了解有关,请参阅测量仪的 Modbus 映射。
您的测量仪拥有固定(静态)的寄存器映射,其中包含最常用的计量值。此映射由一系列数据映射模块定义,其中也确定了在测量仪网页或显示屏上显示的值。数据映射模块的命名基于它们映射到 Modbus 的信息的类型︰
数据映射模块 | 描述 |
---|---|
数据映射需量 | 映射 kW、kVA 和 kVAR 需量数据,例如 kW sd del (以千瓦为单位的已交付的滑动需量),以及电流需量,例如 I a sd (滑动需量 A 相电流)。 |
数据映射电能 | 映射 kWh、kVAh 和 kVARh 已交付和已接收的数据,包括条件、象限和递增电能。 |
数据映射 EN | 映射当前间隔 EN 50160 电能质量合规性数据。 |
数据映射 EN 前 | 映射前一间隔 EN 50160 电能质量合规性数据。 |
数据映射 IEEE519 | 映射 IEEE 519 谐波合规性数据。 |
数据映射 I/O | 映射输入计量数据、报警、复位和复位计数。 |
数据映射测量 | 映射一秒和半周期测量的电压、电流、功率、功率因数和频率数据。 Cfg Modbus 映射启用设置寄存器可能存在于此模块中。 |
数据映射电能质量 | 映射 |
数据映射统计 | 映射统计的低、平均和高数据值,例如 I a 平均(A 相电流平均值)。 |
数据映射分时计量 | 映射分时计量 (TOU) 数据,例如季节、费率和按季节需量,例如 kW sd rec A (以千瓦为单位的季节 A 接收的滑动需量)。 |
您可以使用 Modbus 从设备模块信息,将额外的 Modbus 信息或将已存在于固定映射中的重复信息添加到不同的 Modbus 寄存器。
欲了解有关,请参见 ION Reference 帮助中的数据映射模块和 Modbus 从站模块。