协议、端口和连接

您的设备支持的以太网协议允许通过 IP 服务端口同时进行多个连接。

通过启用或禁用以太网协议,您可以控制测量仪是否接受新的套接层连接请求。更改一个端口的设置不会影响其他现有连接。您也可以更改端口号,具体情况取决于使用的协议。

注: 某些协议端口号是只读的且不可配置。

协议、端口和连接
协议 端口(默认) 连接数
ION (ION over TCP) 7700 8 1
Secure ION (ION over TLS) 7443 8 1
Modbus TCP 2 502 8 1
Modbus RTU over Ethernet 2 7701 8 1
BACnet/IP 47808 不适用
DNP 20000 8 1
Modbus TCP(专用)2 502 32
EtherGate (COM1) 7801 1
DHCP 67 (68) 1
SFTP 22 2
Webserver (HTTPS) 3 443 10
SNMP 161 不适用
SMTP 服务器(电子邮件),仅限传出 25 1
NTP 123 1
IEC 61850 102

4

1 – ION、Secure ION、Modbus TCP、Modbus RTU over Ethernet 和 DNP 共享这八个同时存在的连接。您最多可以有 3 个 DNP 连接。

2 – 必须为 Modbus 网关功能启用这些协议。

3 – 这些用于测量仪的网页。

相关任务:

禁用和启用协议以及更改端口号