禁用和启用协议以及更改端口号

禁用不必要的和不使用的通信协议端口,例如 SFTP、标准 ION 协议和网络端口,可以减少测量仪的被攻击面。更改端口号默认值会降低端口使用的可预测性。有关端口默认设置的信息,请参阅“协议、端口和连接”

启用 Secure ION 以进行配置更改和升级。如果禁用了 Secure ION,请使用显示屏、Modbus 编程或网页访问测量仪。

前提条件:

  • 使用 ION Setup 建立测量仪连接。
  • 登录凭据。
  • 安全配置访问权限。

注意

无法访问

确保您有足够的访问权限能够与测量仪进行通信并进行配置。

若不遵循这些说明,可能会导致无法访问设备。

要禁用和启用协议以及更改端口号:

  1. ION Setup 中选择测量仪,然后打开 Setup Assistant
  2. 单击 Communications > Advanced Ethernet > Protocols
  3. 选择协议然后单击 Edit
  4. 更改默认端口号。
  5. 启用或禁用协议。
  6. 单击 OK
  7. 单击 Exit