Secure ION 安全证书
支持 Secure ION 的设备包括自签名 SSL 证书。当使用 Secure ION 连接到设备时,必须有一个证书关联到 TLS 连接。
您可以上传证书颁发机构 (CA) 签名的证书。有关详情,请参阅上载自定义 SSL 证书。
注: 为降低网络安全风险,请使用证书颁发机构 (CA) 签署的 SSL 证书和外部网络控制。欲了解更多有关风险的信息,请参阅安全风险和缓解策略。
在 ION Setup 中单击 View Certificate Info 可以查看证书息息,包括 SHA1 指纹。
例如:
使用网络模式时 ION Setup 将存储证书。在单设备模式下,每次使用 Secure ION 连接到设备时都必须接受证书。
相关资源: