Secure ION
Secure ION 或 ION over TLS 通过在设备和软件客户端之间使用传输层安全 (TLS) 加密隧道增强 ION 协议的安全性。
注: 额外的 TLS 层仅适用于基于 TCP/IP 的连接(以太网)。它不适用于串行通信。
要使用 Secure ION,必须将您的 IT 基础设施配置为允许 Secure ION 端口上的流量通过。Secure ION 的默认端口为 7443。
相关概念:
相关任务:
Secure ION 或 ION over TLS 通过在设备和软件客户端之间使用传输层安全 (TLS) 加密隧道增强 ION 协议的安全性。
注: 额外的 TLS 层仅适用于基于 TCP/IP 的连接(以太网)。它不适用于串行通信。
要使用 Secure ION,必须将您的 IT 基础设施配置为允许 Secure ION 端口上的流量通过。Secure ION 的默认端口为 7443。
相关概念:
相关任务:
最近更新: 星期一 四月 13, 2026
© 2026 Schneider Electric. 保留所有权利。 安全措施 | 免责声明 | PM8000 系列帮助 | 反馈