高级安全性模式
高级安全模式允许您添加多达 50 个用户,具有强大的用户登录和权限管理功能。
注: 我们建议您使用高级安全模式。
本主题列出了高级模式安全功能,以及有关用户访问权限的详细信息和默认用户名和密码。
高级安全模式能力
下表列出了高级安全模式的安全能力:
| 安全能力 | 描述 |
|---|---|
| 用户凭据和密码的健壮性 | 使用一个帐户即可访问具有数字登录密码的测量仪。 |
| 使用具有字母数字密码的多个用户帐户,以进行登录和配置更改。 | |
| 使用任何有效字符的组合,最大长度为 16 个字符。 | |
| 定义最小密码长度要求。 | |
| 使用业界标准的密码复杂性选项强制实施密码字符要求。 | |
| 由 ION Setup 提供的密码强度反馈。 | |
| 用户帐户锁定和超时 | 定义登录尝试失败后的用户帐户锁定条件,并定义事件超时时间。 |
| 用户特权 | 用户帐户具有读取访问或者配置特权的各种权限。 |
| 网页 | 禁用或启用使用 Web 浏览器(Web 服务器)通过网页在线查看测量仪数据。 |
| 配置 |
使用以下功能禁用或启用配置测量仪的功能:
|
| 禁用和启用时间同步。 | |
| 使用显示屏或通信协议更改广播时间同步配置需要输入密码。 | |
| 网络安全事件日志和报告 |
使用事件优先级设置网络安全事件日志和报警。 |
用户访问(仅限高级安全模式)
下表列出了高级安全模式用户访问的详细信息:
| 访问类型 | 权限 |
|---|---|
| Time Sync Access | 设置测量仪时间和时间同步参数。 |
| Read Access | 查看参数,安全配置除外。 |
| Peak Demand Reset Access | 复位峰值需量值。 |
| Comm Config Access | 配置通信设置。 |
| Test Mode Access | 如果在您的测量仪类型上可用,请将测量仪切换到测试模式。 |
| Full Meter Config Access | 配置测量仪设置。 |
| Security Config Access | 配置安全设置。 |
用户帐户(仅限高级安全模式)
下表列出了高级安全模式用户帐户的详细信息:
| 用户名 | 默认密码 | 帐户说明 | |
|---|---|---|---|
| User1 | 0(零) | 默认管理员。此帐户拥有完整的测量仪访问权限,包括配置。 | |
| User2 | 0(零) | 默认查看者。此帐户具有仅查看权限。 | |
| User3、User4...... User50 | - | 这些用户帐户未激活;他们没有默认密码。 | |
相关主题: