将安全设置应用于多个测量仪

安全配置文件 (SCF) 可以应用于其他测量仪。如果测量仪之间的功能存在差异,ION Setup 将指示功能不可用。

前提条件:

  • 使用 ION Setup 建立测量仪连接。
  • 登录凭据。
  • 保存的安全配置文件 (.scf)。

注意

数据丢失

请把设备的用户和密码信息记录在一个安全的位置。

若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。

要将安全设置应用于多个测量仪:

  1. 打开 ION Setup > 选择测量仪 > Setup Assistant
  2. Security > Security Mode > Send。将打开“Open Security Configuration file”对话框。
  3. 打开测量仪安全配置文件。

    提示: 打开安全日志文件,确定所需的 SCF 文件。有关更多信息,请参阅打开测量仪安全配置文件

  4. 单击 Yes 确认安全性升级。
  5. SCF 文件中的安全设置被发送到测量仪。

  6. 单击 Exit