创建和更改用户密码

为需要访问测量仪的每个用户创建强密码。使用默认帐号设置和弱密码通常是导致恶意用户能够进行未经授权访问的根源。

要在受保护的环境中优化网络安全,请遵循您公司规定的用户帐号管理任务,或与网络管理员联系,例如,密码最长使用期限或历史记录策略。

前提条件:

要更改密码:

  1. ION Setup 安全性向导中,单击 Next 以导航到 Define individual users/passwords
  2. 注意

    数据丢失

    请把设备的用户和密码信息记录在一个安全的位置。

    若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。

  3. 对于您要为其分配或更改密码的每个用户:
    1. 高亮显示 USER,然后单击 Password
    2. 输入并确认密码。
    3. 提示: 使用密码强度来增加密码的复杂性。密码可以是字母和数字的任意组合,最多 16 个字符。

    4. 单击 OK
  4. 接下来,可以:

还可以使用 ION Setup Diagnostics 工具更改密码,Security Options Module 使用 ION Setup Advanced Mode 和 Power Monitoring Expert