定义锁定和事件超时

锁定可防止任何人在预定义的不成功登录尝试次数后登录有效的用户帐户。锁定有助于降低暴力密码攻击成功的可能性。

事件超时定义了一个时间间隔,在该时间间隔内,相同的不正确凭据被视为事件记录的单次登录尝试。

注: 用户通过以太网进行的失败的登录尝试 - 以及任何关联的锁定 - 将适用于 ION 和 Secure ION。通过其他通信渠道(例如串行端口)进行的失败的用户登录尝试将被单独跟踪。

您可以定义以下帐户锁定和事件超时选项:

  • 登录尝试失败后锁定。
  • 锁定期限。
  • 仅适用于 ION 或 Secure ION 的事件超时,并且仅在不使用 ION 会话时。

前提条件:

要定义用户锁定和超时:

  1. ION Setup 安全性向导中,单击 Next 以导航到 Select protocol lockout options

  2. 选择每个协议并单击 Edit 更改锁定和超时值:
    • 登录尝试失败后锁定用户。
    • 超时仅适用于 ION 协议。
  3. 输入 Lockout duration 值(单位为分钟)。
  4. 接下来,可以: