禁用和启用测量仪配置选项

限制配置选项(例如 Modbus、网页和显示屏),并提供只读访问权限可以减少测量仪的被攻击面。

前提条件:

要禁用和启用测量仪配置选项:

  1. ION Setup 安全性向导中,单击 Next 以导航到 Security Options
  2. Security Options 中:

    选中或清除 Enable Web 以启用或者禁用在线使用网页查看测量仪设置的功能。

    选中或清除 Allow setup by webpages 以启用或者禁用使用网页更改测量仪设置的功能。

    选中或清除 Allow Front Panel programming 以启用或禁用使用显示屏更改测量仪设置的功能。

    Modbus Access 下拉列表中选择:

    • None – 禁用内置 Modbus 映射访问。
    • Read/Write – 启用仅使用 Modbus 通信协议配置基本计量参数。
    • Read Only – 启用仅使用 Modbus 通信协议读取计量参数。默认情况下启用此选项。
  3. 接下来,可以: